This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:什么是预充电和充电终止?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626121/bq25101-what-is-the-precharge-and-charge-termination

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件: BQ25100

大家好、

我们考虑使用 bq25100或 bq25101器件为85mAh/50mAh 电池充电。

bq25101器件 不附带 Pre-Term 引脚、因此想知道端接电流和预充电电流是多少?

谢谢、

Mahesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25101具有20%编程充电电流的固定预充电、终止电流为10%编程充电电流。