This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:使用 bq51003evm 和 bq500212aevm 设计 bq51003谐振电容器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627067/bq51003-designing-the-bq51003-resonant-capacitors-using-bq51003evm-and-bq500212aevm

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ500212AEVM-550、、

您好!

我正在使用 bq51003evm-764和 bq500212aevm-550电路板设计用于无线充电器的接收器和发送器模块。 我想使用不同的发送器和接收器线圈对测试电路板。

我对设计和测试流程几乎没有什么疑问。 它们是:

1.每次  更换发送器和接收器线圈时、是否都要更换发送器谐振电容器(C27、C28、C29、C30)? 这些线圈已计算到多高的频率?

2.我知道我需要更改接收器侧谐振电容器(C1、C2、C3、C4、C5)。 但是、要测量这些电容器、我需要使用 BQ51003规范第27页提到的测试装置。 文档。

在这里、他们提到、我必须在100KHz 频率下施加1V RMS 电压来测量 LS 和 LS'。 在100KHz 频率下、在哪里应用此1V RMS 电压? 在接收器 EVM (J1和 J2上)或发送器 EVM (J1和 J2上)上? 我在哪里测量电感(LS 和 LS')? 它是跨接收器 EVM 的 TP2和 TP4吗?

3.如何在负载线分析后将最佳工作频率设置为设置? 这些谐振电容器是否仅将模块维持并调整为110-205KHz 的频率范围?

希望尽快回复。

谢谢、此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    另请参见下面的答案查看 bq51003数据表"串联和并联谐振电容器选择" 9.2.1.2.2

    1.每次更换发送器和接收器线圈时、是否都要更换发送器谐振电容器(C27、C28、C29、C30)? 这些线圈已计算到多高的频率?--利用 RX 线圈调谐 Bill J,并且仅在线圈或安装发生变化时进行修整。 这是 RX 线圈或金属在其周围的安装。 C1 (C)的频率为100kHz、C2 (CD)的频率为1MHz。

    2.我知道我需要更改接收器侧谐振电容器(C1、C2、C3、C4、C5)。 但是、要测量这些电容器、我需要使用 BQ51003规范第27页提到的测试装置。 文档。-- Bill J-Yes,线圈 L 在放置在 TX 上时将发生变化,此装置将模拟 TX。 如果您只使用一个 TX、不需要 Qi 认证、则使用该 TX 进行测试。
    在这里、他们提到、我必须在100KHz 频率下施加1V RMS 电压来测量 LS 和 LS'。 在100KHz 频率下、在哪里应用此1V RMS 电压? 在接收器 EVM (J1和 J2上)或发送器 EVM (J1和 J2上)上? 我在哪里测量电感(LS 和 LS')? 它跨越接收器 EVM 的 TP2和 TP4吗?-Bill J.-用于测量电感的 LCR 表将设置为100kHz 和1V RMS。 测量是在 RX 线圈上进行的、没有连接到电路。

    3.如何在负载线分析后将最佳工作频率设置为设置? 这些谐振电容器是否只是将模块维持在110-205KHz 的频率范围内并将其调谐?--Bill J -这是一种特殊的测试装置、用于在开环配置和开环配置中操作线圈。