This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3633:COUT

Guru**** 2420310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618318/lm3633-cout

器件型号:LM3633

尊敬的所有人:

在为 LM3633加电时、我无法在 C12 (COUT)处获得高电压(+16V)。

在 C12上测量的电压 仅为3.3V。

是否应首先配置任何软件程序? 请。  

-Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alan

    在2x 模式下,LM3633电荷泵接线柱可将电压调节至4.4V 的典型电压(请参阅数据表第18页的第7.4.2.6节)。

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    感谢您的信息。
    但是、2x 模式用于低压 LED 控制。
    在我的电路中、串式 LED 连接到高压 LED 控制组。
    如何在 C12处获得高电压(在我的电路中)?

    此致、
    Alan。Lin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:


    抱歉、我误读了您的帖子、是的、升压输出需要一个初始化序列顶部开启。

    初始化序列为:

    0x10 = 0x00;将 LED 分配给控制组 A

    0x28 = 0x07;启用 HVLED1、2、3上的升压反馈

    0x2D = 0x03;OVP = 24V、FSW=1MHz

    0x2F = 0x0D;PWM 零检测=启用、PWM 极性=高电平有效、控制 B PWM =禁用、控制 A PWM =启用

    0x2B = 0x01;启用控制组 A

    0x40 =(非零值);控制亮度 LSB、范围0至7

    0x41 =(非零值);控制 A 亮度 MSB、范围0至255


    如果 PWM 为低电平、升压将保持关闭状态、直到施加大于750nsec 的 PWM 脉冲。


    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    按如下方式设置寄存器和值:
    0x10 = 0x00
    0x28 = 0x07
    0x2D = 0x03
    0x2F = 0x0D
    0x2B = 0x01
    0x40 = 0x07
    0x41 = 0xFF

    并且、PWM 脉冲= 1uec。
    C12上的电压仍然为3.3V。
    问题是什么?

    BR、
    Alan。Lin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    HVLED1、2、3 (B1、C1、D1)上的电压是多少?
    如果这些引脚上的电压大于0.5V、升压将不会打开。
    另一个要尝试的操作是禁用 PWM 输入(寄存器0x2F = 0)。

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    HVLED1、2、3上的电压为30mV。
    2.要禁用(寄存器0x2F = 0)、COUT 上的电压仍为3.3V
    3.要查看 LM3633的数据表、COUT 的电容需要为1uF。 但是、我的电路上的电流为47uF。 它会影响什么吗?

    此致、
    Alan。Lin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    SW 引脚上的47uF 电容器将阻止升压转换器正常运行、必须用1uF 电容器替换。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    它在更换某些组件后可以正常工作。 谢谢!

    BR、
    Alan。Lin