This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432:Ika 计算

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627273/atl432-ika-calculation

器件型号:ATL432

您好!

 您能否在数据表中添加一些内容来计算和选择合适的 Ika 值?

我只找到了0.035到100mA 的工作限值。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    Ika 的值取决于您的负载。 您至少希望您的 ILOAD + IMIN 小于 Imax。
    例如、如果您的最大负载为4mA、而 IMIN 为35uA、则总负载为4.035uA = Ik、当负载关闭时、该电流将流经器件、您可以根据该电流计算您的值。

    我将把它添加到下一个修订版本的项目列表中。

    -mz