This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:45V 短路故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627295/tps54360-short-circuit-fail-at-45v

器件型号:TPS54360

我已设计 SD 电路、将10-50V 转换为5、4V 2A

在正常测试期间、当我 轻轻连接/断开 V+时、VIN=10V 至50V 工作正常

但是、在测试期间、当我尝试多次断开/连接电源的 V+时、

经过几次尝试、TPS54360出现故障、Vin (PIN2)对 GND (引脚7)短路

该故障仅在电压为45-50V 时出现、

10V 至40V 电压下没有问题

请告诉我为什么会发生这种情况? 我应该如何防止 失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    热插拔会导致过压瞬变、电压瞬变的电压可能是施加电压的2倍。 如果您要进行热插拔、则需要在输入端(如 TVS)提供过压保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我将尝试使用电视