This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:此器件支持的最小电流负载是多少

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619123/tps63051-what-is-the-minimum-current-load-supported-by-this-device

器件型号:TPS63051

您好!

我的客户根据以下要求、该器件使用 C 型电池(3.6V)运行、系统的大部分时间处于休眠状态、消耗50 uA 电流。

每隔几分钟打开一次、系统就会被唤醒并在100mA 范围内消耗、然后返回睡眠状态。

请告知我 TPS63051是否适合此应用?

VIN=2.5-3.6V;VOUT=3.3V  

请记住、电池可降至2.5V、在睡眠模式下仍可提供50uA 电流。

提前感谢您的参与、

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IL 看起来很好、您能分享方框图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina,

    感谢您的意见。
    主要模块如下所示
    传感器--> MCU -->射频(低于1GHz)
    电池--> TPS63051--^

    此致、
    Shai