This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:在低温测试时关闭 PMIC

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616327/tps65094-pmic-shutdown-while-low-temperature-testing

器件型号:TPS65094

您好、先生、

当低温度测试达到-30°C 时、V1P8A 电压降为非正常值、然后 RSMRST 下降、如下图所示。

  输出侧的电容类型为 MLCC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    当 V1P8A 达到峰值时、RSMRSTB 看起来会变为低电平。 在1V/除法时、它看起来远远高于108%的电源正常失效规范、因此 PMIC 会将其检测为电源故障并重新启动。

    是在所有电路板上发生、还是仅在一个电路板上发生? 大约的故障率是多少?它是否一致? 如果您交换 PMIC、它是否遵循 PMIC 或电路板?

    这种行为有几个可能的原因。 如果 MLCC 电容器由于温度而降额过大、并且电容不足以用作 LC 滤波器、则输出可能会上升超过预期。 通过使用温度降额较少的电容器或仅添加更多电容器、可以通过添加更多电容来测试这一点。

    APL 系统的另一个常见问题是1.8V 电压轨通过其他芯片之一意外上拉到3.3V 电压轨。 如果具有3.3V 和1.8V 输入的电路板上的其他 IC 具有意外的路径、允许3.3V 进入1.8V 电源轨、则可能会发生这种情况。 如果在这些事件之一同时对 SW4节点进行示波、并且它未切换、则很明显另一个 IC 会导致过压。

    如果 PMIC 的 GND 连接电阻过高或电感过高、则可能会发生偏移。 在这种情况下、当进行切换时、PMIC GND 会高于系统 GND、因此由于不匹配、输出电压最终会高于预期。 这通常可以通过探测 PMIC 下方的 GND 网来测试、但情况并非总是如此。

    如果上述任何一项似乎都不会产生影响、那么我们可以开始研究不太常见的项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的大力帮助!!

    C.T.