This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61028:PAWER 保存模式

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619880/tps61028-pawer-save-mode

器件型号:TPS61028
主题中讨论的其他器件:TPS61098

您好!

我正在检查 TPS 61028的省电模式。
对于连续模式和省电模式、行为的时序
这两种模式发生了变化、有哪些条件?
输出电流是否降低且电感器电流变为不连续运行?

(规格)
输入电压:1V 至3V
输出电压:2.8V
输出电流:最大值为100mA、正在考虑待机电流

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果平均电感器电流低于电流纹波的一半、器件将进入省电模式。 您可以参阅数据表来计算平均电感器电流和电流纹波

    如果您喜欢超低 IQ 器件、可以查看 TPS61098。