This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:具有使能控制功能的操作

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5900, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627058/tps706-operation-with-enable-control

器件型号:TPS706
主题中讨论的其他器件:LP5900

大家好、

之前、客户使用 的 LP5900将 EN 和 Vin 连接在一起。  在 LP5900数据表中、它要求在500us 内建立电源、如下所示。

而在客户设计中、0至5V 的输入电压为25ms、这会导致故障。

然后、我们选择 TPS706来替代 LP5900。 只需检查 TPS706是否 有相同的要求:500us 内建立电源。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell、

    TPS706不存在此问题。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的确认。

    此致、