This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:是否使用符合 UPoE 标准的器件对 TPS23861EVM 进行了测试。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2378EVM-602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619292/tps23861-is-tps23861evm-tested-with-upoe-compliant-device

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS2378EVM-602

尊敬的 TI 支持:

我从各种论坛了解到、TPS23861EVM 设计可通过使用2个 TPS23861端口来支持 Cisco UPoE 标准。 关于这一点、我有以下问题、

1. TI 是否使用带有 TPS23861EVM 评估板的 Cisco UPoE 器件进行了测试?

2.如果是,能否与我们分享其测试结果?

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagdish、

    由于 UPoE 是非标准高功率 PoE 解决方案、因此没有 Sifos 测试(IEEE802.3at 合规性测试)等合规性测试可用。UPoE 解决方案有2种:强制 UPoE 和 LLDP。 LLDP 是通过数据链路层实现的、是一种系统级解决方案。 强制 UPoE 只需在自动模式下使用 TPS23861即可实现。 我们有 TPS2378EVM-602、这是一种强制 UPoE PD 解决方案。 我们的团队只负责电源方面的工作、但我们的客户在其 LLDP 系统中使用 TI PSE。 此外,我们的 PSE 设备还用于许多 Cisco 交换机,因此它在 UPoE 系统中运行良好。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的回答。 请在下面查找我们的进一步问题、

    那么、您的意思是说 LLDP 可以在应用的网络层中实现、而许多客户已经这样做了? 我是否理解正确?

    2.具有 LLDP 的 Cisco UPoE 设备(已在现场)能否与基于 TPS23861的强制模式 PSE 通信? 请提供建议。  

    谢谢、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    是的、许多客户都在使用我们的 PSE 执行 LLDP。 PSE 中没有用于启用 LLDP 的主产品。 LLDP 通信由嵌入式处理器以及 PSE 端和 PD 端完成。 然后、处理器通过 I2C 控制 PSE 以设置功率限制。 任何类型的微控制器或处理器都可以与我们的 PSE 通信、只要它具有 I2C 功能。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的澄清。

    此致、
    Jagdish