This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:多个电源轨的一个使能输出

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627236/ucd90160a-one-enable-output-for-several-rails

器件型号:UCD90160A

我监控了5个电压轨、其中有一个公共使能信号可用。 在 Fusion Digital Power Designer 中、无法为更多电源轨分配相同的使能 GPIO 输出。 是否可以在无需外部接线的情况下为更多电压轨配置通用的使能引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    我的理解是、5个电压轨具有自己的 EN 输入、但它们可以来自单个源。 是这样。

    如果是、则必须分别将单路输出从 UCD 连接到5 EN 信号。 无论如何、都需要外部接线。

    GUI 不支持将单个 phyiscal 引脚分配到多电源轨、这是否是您实现的门控项目?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、只有一个 EN 稳压器输入、必须分配给5个受监控的电源轨。 这些电源轨中的任何一个都应驱动相同的 EN 信号。 它可以通过 GUI 中的"故障关断从器件"来完成。