This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:关于死区时间周期

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625554/tlv62150-about-the-dead-time-period

器件型号:TLV62150

您好!

我询问了以下螺纹中 SW 引脚负极侧的最大额定值。
我知道电感器电流在死区时间期间流动。
这次、我想问一下死区时间。
连接测量波形。 SW 引脚的测量波形。
观察此波形、负电压持续约30ns。 这是死区时间吗?
如果该周期是死区时间、为什么它会持续30ns?
此外、虽然30ns 的周期约为-0.7V、但可以认为没有问题吗?

(测量条件)
输入电压:13V
输出电压:2.5V
输出电流:200mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这不违反任何绝对最大规格(即直流)。

    将电感器电流添加到波形中有助于查看其来源。 我假设负载增加时时间会缩短?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我还确认了电感器电流。
    附加一个波形。 增加 IOUT 会缩小负周期。
    此外、在空载条件下、开关后会出现负周期。
     这一负周期的原因是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电流探头似乎没有归零、因为电流永远不会达到0 (如 y 轴所示)。

    如果忽略该偏移、我们可以看到、当仍有一些正电感器电流流动时、SW 节点会变得更负。 这会产生更大的负电压:流经体二极管的电流。 当它达到0时、体二极管关断、SW 电压开始振铃至其直流值(在 Vout 处)。 这是完全正常且可接受的。