This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:如何解决"表3故障代码"?

Guru**** 2610855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619041/emb1428q-how-to-solve-the-falut-descriped-in-table-3-fault-codes

器件型号:EMB1428Q

您好!

当我发送 cmd 0x10 到 EMB1428时、CPU 从 EMB1428接收0xA1。

如何解决故障0b1010?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为你没有问题。 表3 / P22显示了故障代码0b1010、这意味着"无故障条件"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么 FAULT_INT 触发值显示在表3/P22中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cliff、

    错误代码 1010表示 DONE 为高电平、来自 emb1499的错误代码不是000。  这意味着 emb1499向 emb1428发送了一个错误代码010。 错误代码010意味着您达到 直流/直流转换器的次级侧过流限制。 您可能需要降低平衡电流、更改感应电阻器等以解决此问题。 您可能还需要确保为转换器提供足够的时间、以便在平衡周期之间斜降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我发送 cmd 0x10、我想知道从 EMB1499返回代码、并且没有任何错误。我想知道如果我发送 cmd 0x10、完成、EN、DIR、DIR_RT 的序列图表。


    此致、

    Linda W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果没有 emb1499错误、FAULT[2:0]将返回000。

    EMB1428 DIR 应变为高电平或低电平、以指示到 EMB1499的方向

    EMB1499 DIR_RT 应与 DIR 相反、并将其报告给 EMB1428。 这是一个握手机制、以确保部件在充电/放电方向上对齐。

    DONE 只应在传输完成几 ms 后变为低电平。 这意味着转换器电流已降至0、可以启动另一个传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    P13中的 EMB1499手册(关断行为)显示:"当电感器电流上升到足够低的水平时、EMB1499关断、DONE 信号置为高电平、告知 EMB1499关断过程已经完成、可以接受新命令"、这与您所说的不同吗?

    希望在 EMB1428和 EMB1499上电时控制 DIR、DIR_RT、DONE、EN 的状态、并在选择三个 EMB1428 CS 引脚之一时控制 DIR、DIR_RT、DONE、EN 的状态。

    如果没有 EMB1499错误、那么 FAULT[2:0]将返回000 (当我发送0x10时)、并且我可以从 EMB1428 0x01或 ox81或其他任何代码接收到什么?

    EMB1428的 SPI 波特率是否必须为1MHz?

    此致、

    Linda W