This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:如何保存配置参数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627229/lp8758-e0-how-to-save-configuration-parameter

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件:LP8758

您好:

   我想将 LP8758-E0用于 FPGA 电源、 在数据表 中、可以通过  使能信号对 LP8758的启动和关断排序进行编程、它具有 I2C 接口、如何保存 配置 参数?我可以使用一些工具将参数下载到 LP8758中吗? 期待您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、LP8758-E0是 OTP EPROM 可编程器件。 OTP 意味着一次性可编程、它是在器件制造期间完成的、配置不能在之后永久更改。

    可以更改 Via I2C 配置、但每次器件再次通电或复位后都必须执行此操作。

    请参阅 LP8758-E0数据表上的第23页:

    如果您对 LP8758-E0的定制版本感兴趣、请联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、

    Jari Niemelä í a