This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:关闭操作错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619800/tps7a7002-off-operation-error

器件型号:TPS7A7002
主题中讨论的其他器件: TPS7A92

尊敬的 TI:

TPS7A7002DDAR 5V 输入、3.8V 输出用于部件。
如果保持5V 输入电压并禁用器件的使能引脚、
输出电压3.8V 下降得非常慢。

与其他产品相比、存在上述差异。
感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS7A7002没有一个有源下拉电路、此电路在器件被禁用时将使输出电压下降。 输出将仅通过负载放电。 有一些较新的稳压器、如 TPS7A92、它们将具有适合您的应用的输出放电电路。

    此致、
    标记