This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:输入电压为9V、Vin = 12V 时的 REGN 电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618989/bq25601-regn-voltage-with-vin-12v-using-9v-input-voltage

器件型号:BQ25601

您好、充电器专家、  

我有两个问题:

1、当输入电压为12V 时、REGN 电压是多少? 数据表仅规格5V 和9V 输入。

2.使用9V 或12V、因为 Vin 有一个 gotcha/showstopper:默认 REG06、OVP[1:0]位默认设置为6.5V -这意味着如果电池电量耗尽/缺失、并且电池电量为9V、12V 壁式、则器件将被禁用(无电源路径、i2c)。 这是一个很大的问题。 是否会对此进行修复? 如果不是、您能否至少更新数据表、以便以粗体显示此细微差别?

谢谢!

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REGN 是6V LDO。 对于12V 输入、VREGN=6V。

    2.如果使用9V 或12V 输入为器件加电、尽管器件将处于输入 OVP 中、但器 件仍可通过 I2C 进行通信。  用户可以 使用9V 或12V 的 LDO 来支持 I2C 上拉电压。 然后 、可以 在9V 或12V 启动后立即修改输入 OVP 设置、充电器将正常运行。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、

    感谢您的回答。 我想进一步讨论#2。。。。

    感谢您提供12Vin = 6VREGN 的电压

    2.这并不能完全解决问题。 由于开关在 OVP 期间被禁用,我需要一个 LDO 用于 i2c 上拉*和* my MCU,该 LDO 通常连接到充电器的 SYS 引脚。 目标是在插入大于6V 的壁式适配器时无需电池(或完全耗尽的电池)即可运行。 添加额外的 LDO sorta 可使该充电器(否则)功能齐全、性能出色。

    遗憾的是、我必须问同样的问题:是否要对此充电器进行更新? 如果没有、您能否更新数据表以指出此要求? 同样、您领导数据表说它兼容9V、12V。 但是、如果电池缺失或完全耗尽、则在充电器再次正常运行之前、需要使用5V 电源。 这是一个问题、因为99%的墙上适配器是固定电压。

    谢谢 Ning

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这更多是有关如何支持 I2C 上拉电压的应用问题。 我已将您的反馈传递给相关人员、他们将进行研究并做出决定。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ning!