This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:栅极电压低;栅极到 OUT 的电阻低

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627101/tps24750-gate-voltage-low-low-resistance-from-gate-to-out

器件型号:TPS24750

客户遇到 TPS24750故障。  到目前为止、已报告3次故障。  这三种情况的症状是栅极电压非常低。  怀疑 GATE 和 VOUT 之间的损坏、因为其中两个故障器件在 GATE 和 OUT 之间测量20K 和375K。  在已知良好的器件上、此测量值远高于1Mohms。 在具有20K 栅极至 输出的器件上、 栅极电压仅上升至500mV。  请参阅下面的示波器屏幕截图。  品红色迹线是栅极。  黄色轨迹线是计时器。  在测量375K 栅极到 OUT 的器件上、栅极电压上升到略高于2V。

怀疑 OUT 上的瞬态会导致栅极电压超过绝对最大值30V。  希望通过电子邮件提供客户原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronnie Hughes:

    请将客户原理图和测试条件详细信息发送给我、以进行调查。

    此致、
    Rakesh