This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:处理 LTE 无线电瞬变

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619779/bq24232-handling-lte-radio-transients

器件型号:BQ24232

您好!

我的一位客户正在寻找充电电流为500mA 或更低的350mAh 电池的 BQ24232。 负载将是在传输550us 时具有3A 瞬态电流的 LTE 无线电。 我担心这可能会使补充模式短路保护跳闸。 您能否确认这是否是一个问题? 如果是、您会推荐哪种充电器? PowerPath 不错、但不是必需的。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥
    这将是一个问题。 BQ2403x 可能是您的应用程序的超性能、但它应该可以解决此问题。
    此致、
    Raheem