This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:引脚 C 至泄漏电流问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618459/tps2412-pins-c-to-a-leakage-current-question

器件型号:TPS2412

您好!

我一直在阅读旧的论坛帖子、以更好地了解该部分。  我遇到过这一个涉及到我所关心的问题的问题。

问题1

这些器件似乎存在相当大的泄漏电流、这可能是可以的、但这是如何实现的?  在我的应用中、我有两个3.3V 电源轨。  它们都可以上电或上电、而无需另一个。  如果我为一个电源轨加电、而一个电源轨完全断电、则未加电的电源轨在通过器件和 MOSFET 的电流泄漏时会发生什么情况?  如果电源轨#2导通、电源轨#1关断、MOSFET 仍会适当地拉至接地端、足够硬、以防止电流反馈通过它?  

问题2.

在链接的论坛帖子中、他们是否讨论过 IC 或 MOSFET 泄漏的电流?

问题3.

TI 员工的含义是:

"~ 5.11k 前端上的小负载应足以达到可接受的水平。  与客户一起尝试、让我知道它的行为方式。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人有关于这些问题的任何信息?