This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2305:UCC2305----如何在 HID 击穿时配置高压时间

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618790/ucc2305-ucc2305----how-to-config-the-high-voltage-time-when-breakdown-the-hid

器件型号:UCC2305

设计

请帮助我解决 在 HID 击穿时如何配置高压时间的问题、我们只需要300ms 的时间。 因为当没有前照灯连接到电路时、过长的高压时间会使其他 IC 脱电。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我需要找到合适的应用工程师来回答您的问题。 我希望在今天结束前得到你们的答复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter

    还有好消息吗? 我们迫切需要这种反馈、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    查看第5页的数据表、我可以看到以下说明来检测输出电压何时过高

    UCC3305监控 VOUTSENSE 上的电压、并将其与内部83mV 下限阈值和2V 上限阈值进行比较。 如果电压超出此窗口、则 IC 将以大约250nA 的电流上拉 FLTC。 如果故障持续时间足以使外部 FLTC 电容器充电超过5V、则控制器会声明为灾难性故障并关闭 IC。 IC 将保持关断状态、直到升压电源被切断。'

    因此、FLTC 上的电容看起来应该能够在300ms 内以250nA 的电流为5V 充电、因此电容应该为15nF。

    此致

    Peter