This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计可灌入电流的1V 电源

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619699/designing-a-1v-power-supply-that-can-sink-current

主题中讨论的其他器件:LP2997

你好

我正在使用图像传感器进行设计、我需要1mA 的1V 电源。 在数据表中、电压源应具有拉电流的能力、因此应设计为灌电流。 有人能告诉我他们到底在寻找什么吗? 我理解灌电流的概念、只是在这种情况下。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、感谢您发表您的问题。

    这似乎需要在1mA 时为某些负载提供1V 的正电流。

    但负载似乎也可以是一个电源、会强制1V 更高。

    在这种情况下、1V 1mA 稳压器需要能够灌入电流、尝试保持1V 恒定电压。

    DDR 存储器 VTT 终端是"拉电流/灌电流"要求的一个示例。

    LP2997是一款可拉电流和灌电流的 LDO。

    在下图中、蓝色表示正常拉电流模式、红色表示灌电流模式。
    其设计使 Vout (VTT) 等于 Vin (VDDQ)/2。   对于 DDR 应用、VTT=VDDQ/2




    因此、如果您提供 VDDQ = 2V、则 VTT 将为1V 和+-0.5A

    您可以使用此框右下角的" RTF 格式"功能来附加传感器规格。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这会使事情更清楚、稳压器看起来是合适的。

    谢谢

    Jon