This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:当输入电压下降时、振荡器频率下限

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626820/lm5140-q1-oscillator-frequency-lower-limit-when-vin-drops

器件型号:LM5140-Q1

大家好、

我打算将 LM5140-Q1用于双路独立电源。

当 Vin 下降时、数据表中解释了内部振荡 器降低频率以保持输出电压。

它不 是在数据表中写入频率限制、而是定义了频率下降的下限吗?

当输入电压下降到超过输出设置的限值时、会发生什么情况?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki、

    感谢您提出有关 LM5140的问题。  当 VIN 下降时、LM5140将下降到的最小振荡器频率为~57kHz。 如果 VIN 继续低于输出电压调节点,则控制器将以下降模式运行,此时输出电压将跟踪输入电压减去 IR 压降,我在下面附上了一个示例。

    Terry

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry - San、

    感谢您的支持。

    这对我很有帮助。

    此致、

    Tomoaki Yoshida