This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25404Q3:绝对最大额定值测试条件的注释(2)

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619489/csd25404q3-an-annotation-2-for-test-condition-of-absolute-maximum-ratings

器件型号:CSD25404Q3

大家好、

请告知测试条件。
在 µs 最大额定值下、进行了测试"1.3、脉冲持续时间≤100 μ s、占空比≤1%"。

问题;
 这个脉冲来自栅极吗? 或导通时间?
 -如果 FET 导通时间,VDS 的百分比是多少? 从 VSD 下降10%到导通时间、再到 VDS 上升10%?

此致、
Nagai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagai、
    当计算出的电流高于通过 FET 时、该电流是我们对所有 SON3x3削波器件的限制。

    假设在该导通事件期间 FET 已完全增强(Vgs=10V)。