This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:在 PSEL 状态下设置 IINLIM

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618531/bq25898-iinlim-setting-over-psel-status

器件型号:BQ25898

您好!

1.如果 PSEL 从外部连接到 GND (3.25A IINLIMIT)、是否可以更改 IINLIM 寄存器设置以优先级? PSEL 为 GND 且 IINLIM = 500mA、因此实际输入电流限制为500mA?

2.如果切换 PSEL,IINLIM 设置是否会覆盖?  

PSEL 是否可以拉高至 VSYS? PSEL 的逻辑高电平状态是什么?

此致、

萨巴里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabarish、

    关于1、PSEL 设置 IINLIM 寄存器的默认值。 PSEL=GND 将 IINLIM 寄存器默认设置为3.25A、而 PSEL=High 将 IINLIM 寄存器设置为500mA。 请记住、ILIM 引脚电阻器会钳制实际输入电流限制。 因此、即使将 IINLIM 寄存器设置为3.25A、如果 ILIM 引脚电阻器将输入电流限制设置为较低的电平。

    关于2、一旦 I2C 通信建立、IINLIM 寄存器可以更改、但会被 ILIM 引脚上的电阻器钳位。

    关于3、数据表第12页显示 PSEL 引脚逻辑高电平最小值为1.3V。 PSEL 可以连接到 VSYS、但大多数人都将其连接到 REGN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。
    4.我将在外部将 ILIM 连接到 GND、将 PSEL 连接到 REGN、这样、当处于主机模式时、只有 IINLIMIT 才应控制最终的输入电流限制。 请问这项计划是否有效?
    5、ILIM 可以直接接地、还是应该使用100欧姆电阻器? 我认为应该有内部电流钳位、以便接地正常?

    此致、
    萨巴里什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以将 ILIM 直接接地、将 PSEL 接至 REGN。 我建议在 ILIM 至 GND 之间使用一个小电阻器、以防您稍后改变主意。