This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5020:生成1.8V 基准电压

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025, REF3318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619563/ref5020-generating-1-8v-reference-voltage

器件型号:REF5020
主题中讨论的其他器件: REF6025REF3318

您好!
我正在为支持外部基准选项的高精度 ADC 之一设计电路板。

以下是所需参考 IC 的规格:

  1. ADC 应从其外部基准引脚汲取小于5mA 的电流。
  2. 所需的基准电压为1.8V。
  3. 基准的总 RMS 噪声(1/f 和宽带噪声)应小于19uV。
  4. 低功耗是一项"有源"特性、但不是主要要求、假设基准不会对总体功耗产生重大影响。
  5. 低偏移(< 0.1%)和小温度系数(< 40ppm/°C)。

 

您有要建议的器件吗? 我查看了 REF5020、但它仅支持2.0V 的输出电压。 我们能否在满足要求的同时将其转换为1.8V

所需的规格? 我还查看了 REF6025。 但不支持1.8V。 我也看到了 LM4032-1.8、但它太吵了。 我应该考虑并联基准吗? 哪一个?

 

感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。

此致、

Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sourabh、

    可通过使用 TRIM/NR 引脚来降低 REF5020的输出。
    另一个器件是 REF3318。 虽然这并不意味着所有规格、但它非常接近。
    对于此 ADC 应用、并联基准噪声过大且不准确。 通常是串联以实现高精度。
    -mz