This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:错误黄金映像导出(SREC 文件)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626728/bq27750-error-golden-image-export-srec-file

器件型号:BQ27750

尊敬的 TI 团队:

我使用 bq27750并尝试将 Golden Image 导出为 SREC 文件。

我正在使用 bqStudio 1.3.54.1并从以下帖子中下载 bqz 文件: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/614092

当我按下"Create Image Files"(创建映像文件)(仅 SREC 文件被检查为输出格式)时、该过程开始、状态栏正在加载、但我可以在左下角看到以下错误消息:

ROM 命令结果返回无效的校验和/读取数据存储器时出错

当状态栏为100%时、将显示一条消息、成功创建 SREC 文件。

但此后、bq27750不再可寻址、如果施加唤醒电压、则不会唤醒。 它仅在电池再次连接时唤醒。

这是 bqstudio 还是 bq27750本身的错误?

我还附加了创建的 srec 文件。 您能否检查它是有效文件还是已损坏。

BR、

Patrick。

e2e.ti.com/.../1750_5F00_0_5F00_04_2D00_bq27750.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick、您好!您好!您正尝试从芯片上创建 srec 的固件版本。 确保它是0_04版、因为这是您使用的 bqz。 此外、当您启动 bqstudio 时、会自动检测到 IC。 您能否尝试对默认 srec 进行编程、并查看您是否能够从器件中提取它并重新对其进行编程、而不会出现任何问题

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    自动检测 IC。 在哪里可以找到默认 srec?

    BR、  

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../bq27750_5F00_v0_5F00_04_5F00_build_5F00_12.srec

    谢谢

    Onyx