This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:自动切换电源多路复用器

Guru**** 2652125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS22953, TPS22910A, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619470/tps22953-auto-switching-power-mux

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件:TPS2115ATPS22910ATPS25942A

我正在尝试为自动开关电源多路复用器寻找一种解决方案、该多路复用器的工作原理类似于 TPS2115A、但导通电阻较低。 使用两个 TPS22953很有吸引力、但是否可以安排它们以最大限度地降低开关时的压降? 总负载电容约为35uF。 我需要一个更接近先合后断的解决方案。  

两个电压源的标称值相同、大约为4V。 当主电压下降时、我们需要以最小的输出压降切换备用电压。 如果标称输入电压相同、我认为数据表10.1.7中显示的 TPS22910A 先合后断应用将不起作用。 加上 TPS22910A 的导通电阻要高得多。  

两个 TPS25942A 电子保险丝器件可能会实现这一点、如应用手册 slva811中所示。  它们的导通电阻比我希望的要高、解决方案看起来要贵得多。

还有其他选择吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的参与、感谢您阅读我们的电源多路复用应用手册、开始此设计。 您似乎熟悉我们当前的大多数解决方案、但我将继续直接与您联系(电子邮件)、以获得一些其他信息、从而在此处提供最佳解决方案。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius