This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电状态、剩余电量和满电量寄存器始终为0

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619676/bq34z100-g1-state-of-charge-remaining-capacity-and-full-charge-capacity-registers-are-always-0

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我使用的是 TI 评估板 PWR111 Rev. B bq34z1xxEVM 和 Battery Management Studio (bqStudio)(版本:1.3.54.1),并遇到以下问题:

输入电池参数后、我创建了配置的黄金映像(SREC、BQFS 和 DFFS 文件)。

之后、我采用一个 Golden Image 文件0100_0_16-bq34z100g1.bq.fs (文件大小最大)并将其编回器件。

之后、寄存器 的充电状态、剩余电量和完全充电容量始终为0…… 因此、我尝试将剩余的黄金映像移植到器件中。 相同的问题、上述寄存器为0。

器件需要执行哪些步骤来计算 充电状态、剩余电量和满电量值?

提前感谢、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重置器件将强制进行容量仿真并更新这些参数。 您应该验证固件是否也在运行。 如果您使用的是外部热敏电阻、则可以使用示波器检查它是否每1秒脉冲一次。 这将指示固件是否正在运行。 如果没有、则检查监测计是否仍处于 ROM 模式。 尝试读取 I2C 地址16。 如果监测计 ACK 处于 ROM 模式。 您可以按编程屏幕上的执行按钮尝试返回正常模式。 在正常模式下、它将 ACK I2C 地址 AA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *执行复位(先解封器件)
    *外部热敏电阻上测得的脉冲:脉宽约为150ms、每20秒(不是1s)脉冲一次
    *按下按钮"Execute FW"并检查 I2C 地址0xAA 的 ACK - OK (器件似乎处于正常模式)

    遗憾的是、上述寄存器仍然为0……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在睡眠模式下、热敏电阻将每20秒产生一次脉冲、因此固件正在运行。 您能否提供 bqStudio 屏幕的屏幕截图和 gg 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fuel_2D00_gauge.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据串联电池数= 03和 VOLTSEL 位= 0、您似乎正在使用镍氢电池。 如果是、电池终端电压仍设置为3000mV 以支持锂离子电池。 设置为适合您的单元格的值。 (可能为1000mV)。 您还需要将闪存更新确定电池电压设置为1000mV。 这应允许在复位后报告容量和 SOC。 您还需要更新化学成分数据和其他处理电压的数据闪存参数、以支持您使用的电池类型。