This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:我已为3节 BMS 配置了电路板。 它无法使用逆变器提供交流负载?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619469/bq76920evm-i-have-configured-the-board-for-the-3-cell-bms-it-is-not-able-to-supply-ac-loads-using-inverter

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920

我使用我的3节锂离子电池系统通过逆变器为交流负载供电-

案例1:当我在逆变器上首次运行时没有负载,则 ASCD 和 ASCDL 故障已设置  

然后我禁用了故障  

但是、当我连接电表并打开 FET 时、仍然无法运行交流负载、因此不消耗电流:(  

我是否需要添加任何其他电路来使其针对交流负载运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管在 SYS_STAT 寄存器中清除了故障、但条件似乎存在。 另外请记住、通过向相应的位写入"1"来清除故障。 请使用简单的电源进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    虽然在监测计配置中可以关闭 AOLD 和 ASCD、但开关是 bq76920的硬件行为、无法关闭。 在监测计中禁用故障后、监测计将关闭 FET、监测计将通过寄存器写入 Vish 说明恢复、监测计将不会报告故障(监测计专家可能会提供更好的说明)。 AOLD 和 ASCD 阈值和延迟应设置得足够高以适应负载、但请注意电路板上指定的电流限制和所用组件的能力。 这2个参数值基本上从 DataFlash 传递到监视器的 Protect 1和 Protect 2寄存器。