This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:SOT1D 在弛豫期间永久放电故障;睡眠模式?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619633/bq20z655-r1-sot1d-permanent-failure-in-discharge-during-relaxation-sleep-mode

器件型号:BQ20Z655-R1

您好!

我使用 BQ20Z655-R1电量监测计对电池进行了一些高温测试、我测试了3种不同的条件:

1) 1)放电期间温度过高:

-DSG MOSFET 在'OT1 DSG 时间'后按预期关闭

-A 永久性故障(SOT1D)会在'SOT1 DSG 时间'后按预期标记

2) 2)弛豫模式下的高温(未放电)、结果与放电模式下的温度相同:

-DSG MOSFET 在'OT1 DSG 时间'后关闭  

A 永久性故障(SOT1D)在'SOT1 DSG 时间'后被标记  

3)睡眠模式下的高温(未放电且无 SMB 通信)、结果与放电模式下的温度相同:

-DSG MOSFET 在'OT1 DSG 时间'后关闭  

A 永久性故障(SOT1D)在'SOT1 DSG 时间'后被标记  

结果(2)和(3)是否符合预期? 我感到惊讶的是、在放松和睡眠模式下(当电池组未放电时)、在放电期间、温度范围内的安全1标记了永久性故障?  我有什么问题吗?

注意:-通过确保放电电流为零(电流>(-)"退出电流"小于"DSG 放松时间")、进入了静置模式。 因为 SBS 中没有状态变化、所以看起来不能确认进入张弛模式、但是满足了张弛模式的所有进入条件。

CHG MOSFET 按预期关闭、确认进入睡眠模式(零放电且无 SMB 通信)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SBS 规范将放电模式定义为电池组未充电的任何状态、因此当电池组处于主动放电模式、弛豫模式和睡眠模式时、[DSG]标志将被置位。 SOT1D 永久故障可在这些状态中的任何一种状态下触发。