This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:AGND 和 PGND 连接-数据表与 EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619564/lmz36002-agnd-and-pgnd-connection---datasheet-versus-evm

器件型号:LMZ36002

数据表(2017年6月) 10.1布局指南中规定:"保持 AGND 和 PGND 彼此分离。 连接在器件内部进行。"

在 LMZ36002EVM 用户指南(2015年9月)中、6原理图显示了 AGND 和 PGND 之间的"网接"、并添加了注释:铜桥将 AGND 直接从引脚11和12连接到引脚41的附近角落(底部焊盘)。 PCB 布局还表明、这些平面连接在一起。

正确的应用是什么?

AGND 和 PGND 是否可以依靠器件中的内部连接保持隔离平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 被连接至器件内部的 PGND。 (在器件内部、引脚11和12与 引脚41之间建立连接)。  无需在 PCB 上进行连接。

    EVM 确实包含 PCB 上的连接、但这不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 Jason 回答了您的问题


    谢谢

    -Arief