This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:寄存器地址不匹配、并且在 bqStudio 的"Data Memory"选项卡下缺失寄存器。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619303/bq78350-r1-registers-addresses-do-not-match-and-missing-register-in-bqstudio-under-data-memory-tab

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

《技术参考手册》告诉您将 Qmax 参数设置为正确、但 bqStudio 不会在"Data Memory"选项卡中显示 Qmax 数据。 第164页的表中的技术参考显示 Qmax Pack 可从地址0x4280读取。 使用高级通信来读取该地址会为我提供32个字节的0xFF。 使用逻辑分析仪并读取所有数据、我发现正确的地址应为0x42C0。 另外、pdf 中的一些其他注册人地址似乎错误(电池低电量)。

重新编码、在 pdf 中、它告诉我们如何使用块写入和块读取来更改 DataFlash 寄存器、但字节的顺序似乎是错误的。 当我使用写入和读取序列(0x44块- 0xC0 0x42)从地址0x42C0手动读取块、然后读取0x44时。 它向我展示了:0xC0 0x42 0x11 0x30… 等等。 这对应于默认的4400mAh Qmax (十六进制0x1130)。 写入后、我必须将其按相同的顺序放置、首先是高字节、然后是低字节、以使其正确。

我是否理解了错误或地址确实有错误?

此致、

Janar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janar、您好!
    我们确实承认、我们的文档有时可能会出错。 对于寄存器的实际地址、我更喜欢使用 bqstudio 来正确捕获所有地址、而不是依赖 TRM。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计已将 Qmax 替换为已学习的 FCC。 Qmax 将从 TRM 中移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速播放。

    但是、较低的 Qmax 值是否可能会干扰电池电量监测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该监测计在复位后使用学习的 FCC 设置电池组的初始 FCC、并使用数据闪存中的 OCV 表根据测量的电池电压设置初始 RemCap。 监测计不使用 Qmax。 您可以将所学的 FCC 设置为合理的初始值、监测计将在使用时重新学习。