This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:多输出隔离式电源的稳压器建议

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619666/lm5160-reg-suggestion-on-multiple-output-isolated-power-supplies

器件型号:LM5160

尊敬的所有人:

我的一位客户在48VDC 和 230VAC/325VDC 空调上工作,他们需要有关多输出隔离式电源的建议,请参见随附的规格。

请您根据规格建议适用于空调应用的合适参考设计、否则请建议合适的器件/应用手册以解决此问题。

对于48V - 15V、200mA -我们建议使用 LM5160器件、客户可以使用 it.e2e.ti.com/.../48VDC-and-230VAC.docx

Aravind。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能还需要在隔离式 DC/DC 论坛中交叉发布此内容。