This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:如果 BP6连接的电压高于内部 LDO 输出电压、内部 LDO 如何工作

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619627/tps40322-how-is-the-internal-ldo-work-if-the-bp6-connected-to-a-voltage-higher-than-the-internal-ldo-output-voltage

器件型号:TPS40322

您好!

降压控制器或转换器中通常有一个 LDO、如果 BP6引脚有外部电压源、结果如何? 内部 LDO 是否禁用?在此类条件下使用是否存在风险? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    不建议将 TPS40322的 BP6直接连接到外部电压源。 如果您想节省 LDO 功率损耗、可以将 VDD 连接到外部电压源、该电压源将通过 LDO 提供 BP6。 谢谢。  

    此致、

    Weidong