This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压稳压器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618158/buck-regulator

是否有任何内置看门狗复位功能的降压稳压器可用? 以下是降压的参数-

Vin= 9V 至24V、Vout=5V、Iout=3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    让我首先确认一下看门狗计时器的用途、您希望从它获取什么功能? 我们可能在器件中内置了该函数、但不称为看门狗。 您的产品的应用是什么、有什么特殊要求?

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 看门狗意味着它将从微控制器获取一个 PWM 输入(连续)。 其输出连接到微控制器的 RESET 引脚。 因此、如果 MCU 没有 PWM (看门狗信号)输入、它将重置 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    因此、您需要内置看门狗的直流/直流稳压器、它可以与外部 MCU 通信、对吧? 以使直流/直流转换器或 MCU 更可靠?

    为了实现更可靠的直流/直流、一些直流/直流器件具有"电源良好"功能、例如 LM43603-Q1。 但是、具有电源正常功能的器件很少能够满足输入电压速率和输出电流速率要求。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    这是为了使 MCU 更可靠。 电源正常功能不起作用。 在任何情况下、如果 MCU 卡在某个位置、它将无法生成 PWM 输出、此时我们需要重置 MCU 以确保正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    感谢您的信息、很抱歉、我发现这样的器件无法满足您在我们的产品系列中的要求。 这是一个特殊的应用。 因此、MCU 中没有内置看门狗计时器、您需要找到内置看门狗计时器的降压稳压器。 我建议使用额外的外部看门狗计时器来满足应用需求、如 TPS3851。 您对此有何评论?

    Ryan