This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:具有 OTG 功能的 BQ51020

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619498/bq51020-bq51020-with-otg-function

器件型号:BQ51020

尊敬的 TI'er:

剂量此电路可以运行 OTG 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:
    bq51020有一个引脚(/AD_EN)、每当它检测到 AD 引脚中的电压(适配器/USB 电压)时、该引脚就会被下拉。 这使得 bq51020能够打开一个外部 PMOS FET、此 FET 将适配器或 VBUS 电源连接至旁路无线电源的 OUT 引脚(系统侧)。 但是、该器件无法在 OUT 引脚上执行 OTG 或检测 OTG 电源并连接到 AD (VBUS)电源、因此不支持 OTG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    如果我的客户设计了 OTG 功能,则应将其更改为 bq52013。
    对吗???