This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:短路保护

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335-2A, TPS54335A, TPS54335-1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619578/tps54335a-short-circuit-protection

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件:TPS54335-1ATPS54335-2A

目前、做短路保护时、芯片直接损坏、我想知道是否有短路保护、我想知道  TPS54335A \TPS54335-1\TPS54335-2A 的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此部件具有过流保护功能,您可以参阅数据表中的第7.3.13节。
    335A 和335-1A 之间的区别在于封装、TPS54335-1A 器件的散热焊盘更窄、引脚和散热焊盘之间的间隙更大(数据表中的图21)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这个部件有过流保护、短路保护时芯片直接损坏、为什么 TPS54335-2A 有区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何进行简短测试的? 通过线缆或其他方式连接 Vout 和 GND? 输入电压、输出电压、Iload 是多少?
    对于2A 的差异、我不确定。 网页显示了 TPS54335-2A 的工作温度范围为-40至85°;TPS54335为-40至125°、但 TPS54335-2A 的数据表显示了温度范围为-40至125°。 因此、我需要时间对其进行仔细检查。