This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54332:webench 解决方案建议中的温度代表什么?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618812/webench-tools-tps54332-what-is-the-temp-stands-for-in-webench-solution-recommendation

器件型号:TPS54332

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如上所示、温度代表什么? 在我输入规格后、webench 中的结温或外壳温度推荐了 TPS54332解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    显示的温度是 IC 的结温。 此外、您还可以交叉检查该值的值、如下图所示。

    如果要检查外壳温度、请使用下图所示的热选项运行热仿真、并交叉验证 IC 外壳温度。

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Mahantesh!