This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:将 BQ34Z100EVM 上的 I2C 接地会导致测量误差

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629669/bq34z100evm-grounding-i2c-on-bq34z100evm-causes-measurement-errors

器件型号:BQ34Z100EVM


我的设计遵循 BQ34Z100EVM 指南中的原理图、将电池组置于 BAT+/BAT-上、将负载/充电器置于 BAT+/PACK-上。

该监测计在连接到 EV2300时工作良好、但是、当它放置在主机器件上且连接了 I2C 时、电流测量将关闭5倍。

我认为这是因为连接到 I2C 的主机电子系统与负载共同接地(它实际上是负载的一部分)-因为 EVM 中的 I2C 接地到 BAT-。 由于负载在 PACK-上有信号接地、这可能会产生一个通过 I2C 接地的接地环路。

解决此问题的最佳方法是什么? 为什么 EVM 设置为在 BAT 上使用 I2C -当读取 EVM 的负载几乎总是将信号接地到 PACK-时?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、
    您是否曾尝试在负载连接到并从电池获取电流时校准电流测量值、以查看这是否有帮助?

    此外、您的通信 线路上拉电阻器的值是多少?线路上拉至什么电压?

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >您是否曾尝试在负载连接到并从电池获取电流时校准电流测量值、以查看这是否有帮助?

    是的、但我发现它只是固定了零偏移、但根据负载、在两个方向上仍会发生摆动(例如放电时为+20安培)



    >此外、您的通信线路上拉电阻器的值是多少?线路上拉至什么电压?

    电阻为4.7K。

    我找到了一个临时解决方案:将一个10欧姆电阻器与 I2C 接地端串联。 这会中断接地环路中的电流旁路。

    但是、我注意到 EVM 的电路图上有两个接地端- AGND 和 GND。 在 EVM 布线上、有一个断开 GND 与 BAT-连接的位置。 将 EVM 上的 GND 连接到 PACK-是否更有意义?

    这里是否有将主机器件与 BQ 接地的最佳做法、或者这不是一个问题?