This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:电路设计审查

Guru**** 2335140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618855/tps65270-circuit-design-review

器件型号:TPS65270

你好

我的一个客户使用 TPS65270来完成该项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望在2A (BUCK1)和3A (BUCK2)下工作、请至少在 Isat=5A、IRMS=4A 的情况下更改电感器。
    顺便说一下、为了实现高效率、电感器还需要低 DCR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工作频率是多少?

    如果 fsw=620kHz、请更改 R1770=383k Ω、而不是38.3k Ω。

    没有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    非常感谢您的快速响应。

    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    非常感谢您的快速响应。