This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966-Q1:ESD 额定值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22966-Q1, TPS22966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629536/tps22966-q1-esd-ratings

器件型号:TPS22966-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22966

你(们)好

我的客户有疑问。

[TPS22966-Q1]的 ESD (HBM)高于[TPS22966]。
用于 ESD 的二极管是否不同?

客户希望[TPS22966 - Q 1]的 ESD 比[TPS22966]强。
如果通过更改二极管等提高击穿电压、则更容易采用

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T Kishi、

    根据数据表、TPS22966-Q1的 ESD 性能水平已达到比 TPS22966更高的水平、因此 TI 已验证 TPS22966-Q1将保护的 HBM ESD 性能是否符合客户的预期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放。
    我了解到除了评估测试之外、ESD 保护电路是相同的。