This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:降压/升压设计参数表的输出电压(最大值)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629182/tps92692-q1-pout-max-of-buck-boost-design-parameters-table

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

 降压-升压设计参数表5中的 PoUT (max)为12.6W。
然而、输出电压为39.6V (最大值)、ILED 为1500mA (最大值)。
我认为、如果我们使用最大输出电压和 ILED 值、则在12.6W 下计算输出电压是不同的。
此外、9.2.2.1设计要求中还说明了" 3至9个串联 LED 和最大15W 输出功率"。

您能告诉我这种12.6W 的原因吗?

另一方面、在升压 LED 设计参数表3中、Po (max)为25W。
Vo (最大值)为50.4V、ILED (最大值)为500mA。 计算结果与 Po (max)类似。
最后,我想知道12.6W 的背景。  

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    我不确定为什么它显示15W、可能只是错过了一个拼写错误。 在任一种情况下、12.6W 是用于确定峰值电感器和开关电流的公式、以便确定电感器饱和额定值并计算 RIS 值。 这只是一个示例、可根据不同的要求更改功率级别并重新运行计算。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint San、您好!

    感谢你的帮助。
    我知道15W 是一个拼写错误。

    此致、
    Ryuji