This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60240:启动阶段问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629538/tps60240-start-up-phase-problem

器件型号:TPS60240

您好!

 

正在设计一个新应用、 并正在测试 电荷泵 TPS60240。

电荷泵需要输出3.3V 和2mA、而该电荷泵的电源是一个小型射频电源(能量收集)、最大输出约为2.2V 和5mA。  

但是、由于 TPS60240在启动阶段输出接近1、4V-1.7V 且消耗的电流为25mA、因此该应用不起作用、在克服1.8V (最小工作电压)后、它消耗的电流为0.5mA (正常工作)。

此外、我的电源无法提供25mA 电流、因此系统无法正常工作、TPS60240无法正常工作(根本无法启动)

 

在 TI.com 上、我看到有一份应用手册(如下所述)、其中介绍了软启动。 但我无法理解如何将我的问题与此应用手册关联起来、或者如果您有任何建议、我很乐意倾听!

http://www.ti.com/product/TPS60240/technicaldocuments

 

你有什么建议吗? 还是应该更改组件?

 

非常感谢、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想告诉大家、负责这个问题的工程师不在办公室、他下周将回到办公室。
    我想、如果在电荷泵的输入端添加一个大电容器、您可能会看到改进。
    此致、El