This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:DSG 电流阈值

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629710/bq28z610evm-532-dsg-current-threshold

器件型号:BQ28Z610EVM-532

您好!

对于 DSG 电流阈值、技术参考手册(TRM)中指定的范围为-32768至32767mA。 监测计是否识别小于1mA 的值、例如0.001mA? 如果是、监测计的测量精度如何、换句话说、我可以将其推入多少个小数位? 我想这更多是一个有关整数与浮点值解释的编程问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、
    测量仪表的分辨率为1mA。 您不能以小数或小数为单位设置阈值。

    谢谢
    Onyx