This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754应用问题

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629602/tps23754-tps23754-application-question

器件型号:TPS23754

大家好、

由于我们关注 TPS23754应用的热性能12V/2.1A @Ta 70度。

我正在寻找 PMP4909、但我觉得热裕度很好。 因此、我计划使用图腾柱来改善 NFET 开关损耗。

1.我是否知道 TPS23754的 VB 或 VC 哪个引脚可以为分立式图腾柱供电?

2.您可以帮助提供 PCB 文件吗? (非光绘文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果尝试太快地打开初级 FET、我会担心击穿。 通常需要 较慢的导通和快速关断。

    我建议订购 TPS23754EVM-383 (12V)、并使用使用 VC (而非 VB)对其进行修改、以验证您的设计。

    请转发电子邮件地址、我可以发送原始板级配置文件。

    谢谢!