This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:bq24192

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629520/bq24192-bq24192

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ25606

你好。

我将 BQ24192用作系统设计中的充电器。 输入源是适配器4.5-17V (无 USB)。

我的尖叫:

 如果我的主机处于活动状态(无 I2C COM。)、并且我想在不打开系统转盘的情况下为我的电池充电、那么默认充电电流是多少(它是256mA?)
以及如何将其配置为最高电流限制输入(同样、无需 I2C 控制)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    默认情况下、bq24192上的充电电流设置为2048mA。
    由于这是用于配置充电电流的 I2C 控制寄存器、因此需要使用 I2C 主机配置此设置。

    两项建议/问题:

    1.为什么主机在加电/充电期间必须处于非活动状态? 连接适配器后、VSYS 将出现、无法禁用。 您可以利用该 VSYS 来启用主机并在启动时配置 bq。

    2.如果由于某种原因主机必须处于非活动状态、并且您希望在该点启用全速率充电、您可能需要查看我们的独立充电器 bq25606。

    Parker