This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:更新固件:BQ80xrw.ocx 缺失或无效。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619378/ev2300-updating-firmware-bq80xrw-ocx-missing-or-invalid

器件型号:EV2300

您好!  

我有一个 EV2300、它与 Battery Management Studio 一起使用。 在某种程度上、EV2300停止响应、Windows 无法识别它。 其他论坛帖子尚未发布、要升级(并取消砖型) EV2300、您需要其中两个、因此我购买了第二个。  

我已经尝试过两个不同的视在更新程序、但每一个都没有结果。  

第一个问题如下:  

此程序无法运行、出现错误"Component 'TBCTL32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered:a file is missing or invalid (组件'TBCTL32.ocx'或其某个依赖项未正确注册:文件丢失或无效)"。 我的 PC 上似乎没有该文件、因此无法将其重新注册到寄存器。 这似乎是一个系统文件、不受 TI 控制。 我不知道为什么不存在这种情况。

我还找到了: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/556785/2038083#2038083 

这会启动一个基本 GUI、但按下"Next"时、我会得到以下错误:"run-time error '339': component 'bq80xrw.ocx" or its a ependencies not correctly registered:a file is missing or invalid。"

我已重新安装了我安装的所有软件、重新安装了驱动程序、但没有任何效果。  

我正在运行 Win 7 64位。 我拥有的驱动程序是64位 EV2300驱动程序。 这些安装没有错误、并且我的 EV2300功能正常。 我还看到上面的链接中讨论的读取错误、因此非常需要升级固件。  

如何修复上述任一问题? 我是否缺少某个驱动程序/软件位? 是否有任何其他方法可以升级固件(即通过微控制器)?  

提前感谢、

Henry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    您能否通过以下链接安装 bqEVSW。 我认为这样做可能会有所帮助。 确保以管理员身份运行此程序。 此外、请确保也以管理员身份运行 EV2300驱动程序

    e2e.ti.com/.../sluc177.exe

    请告诉我这是否解决了您的问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、  

    非常感谢! 解决了这两种应用。  

    非常感谢、  

    Henry