This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:降低磁噪声

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185, TPS65185EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629589/tps65185-reduce-magnetic-noise

器件型号:TPS65185

您好!

我在电路板上使用 TPS65185。
此电路板来自我自己的设计、磁噪声过高。

我很快就比较了具有 TPS65185的 Kobo 电路板、而磁噪声明显低于我自己的电路板。

问题包括:

1. TPS65185寄存器是否可以进行任何可降低磁噪声的调整?
2、噪声似乎主要来自电感器。 我使用了推荐 的 NR4012T2R2M 和 LQH44PN4R7MP0、它们被称为"屏蔽"。 Kobo 的线圈看起来更小,它们是否是降噪的最重要来源?

感谢您的帮助!

此致、
文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    这些寄存器可用于禁用和启用单独的稳压器、以帮助诊断干扰源、但在运行时没有降低噪声的功能。

    磁噪声最有可能受到布局的影响、尤其是稳压器电流环路的面积。 这是电流的完整返回路径、在硬件设计之间差异最大。 减小这些环路的尺寸是降低磁噪声的最佳方法、将旁路电容器放置在靠近引脚的位置可以为高频开关电流提供更短的返回路径。 减小稳压器输入和输出电容器的接地焊盘之间的距离也有助于减小此总电感并降低开关噪声。

    此致、

    Rick S.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    是否应将 TPS65185EVM 电路板视为低噪声设计?

    此致、
    文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 不是 EMC 优化设计、而是用于器件和内部寄存器的功能评估。 例如、EVM 忽略了 VEE_D 和 VDDH_D 电源轨上的电容器、这些是强烈建议用于生产设计的组件。

    此致、

    Rick S.