This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:为什么输入等于输出?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619520/tps61021a-why-input-equal-to-output

器件型号:TPS61021A

尊敬的:

   我的客户使用 TPS61021A 时遇到问题。 输入等于输出。 目标电压为4V。

测试结果如下:

输入3.2V, 输出为3.2V, FB=1.6V , EN 引脚为高电平  

该 ch 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 EN 电阻器 R361=1M 稍大一点外、sch 是可以的。 请将其更改为100k。  但 htis 不会影响输出。 我想可能存在一些棘手的问题、请重新销售 R362和 R367以再次进行检查。

    或者、您也可以在输出侧添加4V 直流电压、然后再次检查 FB 电压。 通常、如果销售良好、VFB=0.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 客户得到的电阻值错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭项目。