This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ12001:LMZ12001/3 RC 使能定序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001, LMZ12003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629425/webench-tools-lmz12001-lmz12001-3-rc-enable-sequencing

器件型号:LMZ12001
主题中讨论的其他器件: LMZ12003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在使用 LMZ12001和 LMZ12003、并且希望按顺序从最低到最高(电压输出)导通、EN 引脚上的电流消耗是多少?  如果我考虑 EN 的电压阈值容差、我可以在使能端使用 RC 电路(是否存在任何上升时间过慢或任何其他限制?)   

谢谢、


Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    LMZ1200x 模块具有"精密"使能输入、而不是逻辑电平输入。 这样、您就可以使用电阻分压器精确设置导通阈值。 是的、您还可以使用 RC 电路来设置时序、或通过电阻分压器通过第一个稳压器的输出驱动第二个稳压器的 EN 输入。
    请记住、每个稳压器都有特定的软启动时间、可通过 SS 引脚上的软启动电容器进行编程。

    有关分频器选择的更多信息、请参阅"8.2.2.2启用分频器、RENT 和 RENB 选择"部分。

    EN 引脚上有一个内部上拉电流源、用于默认开启操作。 我认为电流大约为6uA。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复 Denislav